您好!
它是 CC2540。 我的客户遇到问题、芯片停止工作、即使他们重置或重新连接电源也是如此。
它们测试了32k768和32MHz、没有时钟启动。
重新刷写芯片、它恢复正常工作。
您对进一步调试有什么建议吗?
另一个问题是上电顺序。 映像启动基于内部 RC 或冷冻、32k 或32MHz?
BR。 Albin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
1.这是一个生产案例,最终客户将故障产品退回 给他们。 它们发现、无论它们是复位还是重新加电、CC2540都仍然停止工作。 测试完成后、他们发现 32k768和 32MHz 低温瓶无法正常工作。 如果他们再次使用重新刷新芯片、CC2540将恢复工作。
2.是的。 这意味着调试接口被锁定。
3.如果调试接口被锁定、客户无法读取闪存、但正如用户指南中提到的那样、CHIP_ERASE 命令可以解锁调试接口、客户仍然可以擦除并重新刷写芯片、对吗?
4、对于另一件事、我们仍然需要确认 CC2540的加电序列。 您能否帮助确认映像是基于内部 RC 还是晶体、32k768还是32MHz 启动的? 如果固件丢失或损坏、这些晶体振荡器是否工作?
期待您的回复。 非常感谢。
您好、
我知道。
但现在、客户想要了解有关 XOSC 和 RCOSC 工作序列的详细信息、如下所示?
1.用户指南说器件可以在16MHz RC 振荡器上运行、直到晶体振荡器稳定、那么 CC2540如何知道和判断晶体振荡器何时稳定? 那么、CC2540如何在内部切换到32MHz?
2.如何判断32kHz RCOSC 和16MHz RC 振荡器是否正常工作?
3.如果 XOSC 不工作,如何确认故障是由固件问题或 RCOSC 问题造成的?
4.如果产品使用了一段时间、 则 CC2540无法连接到手机、但复位或重新上电可以恢复、 原因可能是什么?