This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:加电序列

Guru**** 2929770 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/709136/cc2540-power-up-sequece

器件型号:CC2540

您好!  

它是 CC2540。 我的客户遇到问题、芯片停止工作、即使他们重置或重新连接电源也是如此。

它们测试了32k768和32MHz、没有时钟启动。  

重新刷写芯片、它恢复正常工作。  

您对进一步调试有什么建议吗?

另一个问题是上电顺序。 映像启动基于内部 RC 或冷冻、32k 或32MHz?  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您从 CC2540读取闪存内容并将其与下载的 hex 文件进行比较、它们是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JTAG 被锁定、无法读取。
    BR。 AZ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不锁定 JTAG、您能否重现此问题? 如果是、我建议您先读取闪存内容进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    这是一个生产案例、目前所有 JTAGs 都被锁定。 那么 、对于进一步调试、是否有任何建议?

    2.我们建议客户在解锁 JTAG 的情况下重现此问题,但重现此问题似乎并不容易。

    3. 您能帮您确认上电顺序。 映像启动基于内部 RC 或晶体、32k 或32MHz? 如果固件丢失或损坏、这些晶体振荡器是否工作?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 但请停止回答我的问题。 这不是我问的一个问题。 如果客户有办法读回它、这不是问题。
    BR。 Albin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "它是 CC2540。 我的客户遇到问题、芯片停止工作、即使他们重置或重新连接电源也是如此。" 不清楚何时发生这种情况
    -"JTAG 被锁定、无法读取。 ":芯片没有 JTAG、我认为您是指调试接口?
    -如果调试接口被锁定,如何重新刷写芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.这是一个生产案例,最终客户将故障产品退回 给他们。 它们发现、无论它们是复位还是重新加电、CC2540都仍然停止工作。 测试完成后、他们发现 32k768和 32MHz 低温瓶无法正常工作。 如果他们再次使用重新刷新芯片、CC2540将恢复工作。

    2.是的。 这意味着调试接口被锁定。

    3.如果调试接口被锁定、客户无法读取闪存、但正如用户指南中提到的那样、CHIP_ERASE 命令可以解锁调试接口、客户仍然可以擦除并重新刷写芯片、对吗?

    4、对于另一件事、我们仍然需要确认 CC2540的加电序列。 您能否帮助确认映像是基于内部 RC 还是晶体、32k768还是32MHz 启动的? 如果固件丢失或损坏、这些晶体振荡器是否工作?

    期待您的回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -有多少设备出现故障? (百分比)
    -您写的这是最终客户退货。 客户是否已设法在生产线上重现故障?
    -如果是、是否验证了十六进制文件是否与闪存擦除后能够成功刷新器件的文件相同?
    -使用哪个振荡 器由 CLKCONCMD 寄存器设置、如 www.ti.com/.../swru191f.pdf 中的4.4所述。
    该寄存器的复位值使用 RCOSC。 如果16MHz RCOSC 正在运行、则无法使用无线电、但除此之外、MCU 应执行该操作。 除了无线电、是否可以查看 MCU 是否正在执行任何操作?
    -在故障状态下、RBIAS 和 DCOUPL 引脚电压是否符合预期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ‰器件故障目前约为1 μ A。

    2.客户正在尝试重新创建故障,但仍然没有结果。

    3.尚未在生产线上提供故障样品。

    4.现在32M 和32768冷冻机不工作,是否有任何注释可用于进行其他测试?

    5.我们将让客户进行测试。 但另一方面、如果客户再次佩戴并重新刷新芯片、CC2540将恢复工作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于客户无法重新创建问题、这只是一个批次的问题吗? 如果这是非重复出现的故障、则听起来像是生产中的毛刺脉冲。

    这是终端客户在大型系统中使用的模块吗? 如果是、是否可以知道故障是在客户还是最终客户产品线发生?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    CC2540用于客户的产品、最终客户只需使用它。 现在、终端客户发生了故障、而客户方面却没有重新出现问题。 如果是批次或毛刺脉冲、那么芯片的使用和重新刷新是否可以恢复芯片? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于芯片似乎是使用错误的振荡器启动的、它可能看起来闪存映像已损坏和/或代码未按预期运行。 由于调试接口被锁定、至少部分编程已经生效。

    调试接口锁定、并且无法重新创建难以调试的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    测试完成后 、正常电路板和故障电路板的 RBIAS 和 DCOUPLE 电压分别为1.33V 和1.91V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我知道。
    但现在、客户想要了解有关 XOSC 和 RCOSC 工作序列的详细信息、如下所示?
    1.用户指南说器件可以在16MHz RC 振荡器上运行、直到晶体振荡器稳定、那么 CC2540如何知道和判断晶体振荡器何时稳定? 那么、CC2540如何在内部切换到32MHz?
    2.如何判断32kHz RCOSC 和16MHz RC 振荡器是否正常工作?
    3.如果 XOSC 不工作,如何确认故障是由固件问题或 RCOSC 问题造成的?

    4.如果产品使用了一段时间、 则 CC2540无法连接到手机、但复位或重新上电可以恢复、   原因可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知、在产品离开客户之前对其进行了测试。 如果这是 xosc 的问题、则可以在生产线上看到。

    您在多少个器件上测量了 RBIAS 电压? 如果它只是一个或两个、请在更多器件上进行测量以获取一些统计信息。 电压处于高端、但未超出预期。

    他们是如何测量在重新启动故障器件后32MHz 时钟运行较新的?

    您是否在加电并将故障装置与工作装置进行比较时测量了故障装置的功耗与时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、已经测量了2个器件的 RBIAS 电压、那么在这么多器件上测量的目的是什么?
    2.在故障装置上重新启动后测量32MHz 时钟、时钟没有输出、
    3.为客户的测试结果打蜡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)查看 RBIAS 是否随机位于故障器件的高端。
    2) 2)我想知道的是、xtal 是否在关闭之前实际启动并打开。 这就是在启动期间监控 xtal 并与良好器件进行比较的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此案例的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况下的状态是什么? 由于我没有收到任何调试数据、我假设这种情况已关闭。