This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 射频测试问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/707714/cc2564c-cc2564c-rf-test-question

器件型号:CC2564C

尊敬的朋友:

我的客户有关于 CC2564C 射频测试的问题、TDO 您知道答案吗? 下面显示了详细信息、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 HDLS 射频测试? 我们正在邀请我们的硬件专家来查看这些问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HDLS 是 Honeywell 的新产品名称、该产品使用具有 TI CC2564C 的 BT 模块。 生产线将测试 BT 模块功能、在 BT 测试站中发生了两个问题、您可以在上面的窗口中获取详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nari、

    感谢您的回复。
    我更新了该线程、以便更清楚地观察表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yan、

    对于您的第一个调制测试问题、我不确定这是什么测试、也不知道这一点、因此我不确定它是否超出规格。 这是 BT SIG 测试吗? 也许您可以更详细地解释测试的内容以及测试的运行方式、以便我们更好地了解您要做的事情。

    对于第二个问题、您似乎正在使用 CW 信号进行测试? 如果是、您需要考虑~16KHz 的偏移频率。 也就是说、如果您以2402MHz 的频率传输 CW 信号、实际的 CE 信号将为2402MHz+16KHz。 请对此进行澄清、以便我们能够提供更好的帮助。

    谢谢、
    Riz