This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650EM-5D-RD:如何使用 smartRF06EB 对 cc2650em-5XD 板进行编程

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650EMK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/711934/ccs-cc2650em-5xd-rd-how-to-program-cc2650em-5xd-board-with-smartrf06eb

器件型号:CC2650EM-5D-RD
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2650EMK

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

最近,我们购买了 cc2650em 和 cc2650lp。 我们的代码可以在 cc2650lp 板上正常运行。 当我们想在 cc2650EM 板上对其进行编程时、

我们无法通过 BLE 扫描仪 和 BTOOL 扫描和查找器件。 详细信息包含在附件中。 感谢您阅读我的 probleme2e.ti.com/.../SmartRF06_5F00_cc2650_5F00_development_5F00_problem.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - ppt 中的第4页:您所连接的不是 CCDebugger。 请参阅 COM/ LPT 下的:

    -第5页:它取决于所用 EM 中运行的固件。 您必须使用一个软件来刷写 EM、该软件使用显示屏来获取内容。  

    -第6页:SmartRF Studio 不会刷写芯片、所有内容都从 RAM 运行。 由于两个程序无法同时访问芯片、因此在给定时间只能使用 CCS 或 SmartRF Studio。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从答案2中,我们希望通过 CCS 将 simple_peripheral 闪存到 cc2650EMK 板中。

    我们知道、我们需要将应用程序和堆栈闪存到 cc2650EM 板中。

    结果表明了这一点

    似乎我们成功闪存到 cc2650em 板。

    但我们无法从 BLE 扫描仪找到蓝牙设备。

    我们想知道如何正确刷写程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已更改板级配置文件以反映您使用的是5x5 EM?

    请参阅 dev.ti.com/.../index-cc2640.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答问题,您是指此文件吗?

    我们不认为这会是一个问题、因为 cc2650DK-7ID 和 cc2650DK-5XD 通过同一连接器连接到 smartRF06EB。

    我们想知道我们的 smartRF06EB 是否存在一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您是否在此处定义了正确的 EM? 看起来 CC2650DK-7ID 已设置、但您使用的不是 CC2650DK-5XD。

    EMS 的设计方式是 JTAG 接口不是相同的 RM 连接器引脚、但当您运行程序时、您需要使用正确的电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将预定义符号 cc2650dk-7ID 更改为 cc2650dk-5XD。 我可以找到该程序。 感谢你的帮助