请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R 主题中讨论的其他器件:CC2640R2F
大家好、
我们正在基于 CC2640R2F 上的"多外设"开发 BLE 应用。 遗憾的是、我们的程序太大、无法使用可用的 RAM、因此我们要切换到新的 CC2642R1、它具有旧芯片的4倍 RAM。
我们已收到一些预量产样片、并将其焊接在 Launchpad 上、为48MHz 的晶体切换了板载晶体、现在可以在其上运行 CC26x2 SDK 中的示例。
我现在的问题是: 数据表中说这两个芯片是代码兼容的、但是由于我不能只在新芯片上闪存旧程序、所以似乎需要做一些更改。 请在这里帮我-要采取哪些步骤、以便"多外设"在新芯片上运行?
非常感谢您的参与、
菲律宾