This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:将'Simple Peripheral#39;从 CC2640R2F 移植到 CC2642R1

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/710734/cc2642r-porting-simple-peripheral-from-cc2640r2f-to-cc2642r1

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

大家好、

我们正在基于 CC2640R2F 上的"多外设"开发 BLE 应用。 遗憾的是、我们的程序太大、无法使用可用的 RAM、因此我们要切换到新的 CC2642R1、它具有旧芯片的4倍 RAM。

我们已收到一些预量产样片、并将其焊接在 Launchpad 上、为48MHz 的晶体切换了板载晶体、现在可以在其上运行 CC26x2 SDK 中的示例。

我现在的问题是: 数据表中说这两个芯片是代码兼容的、但是由于我不能只在新芯片上闪存旧程序、所以似乎需要做一些更改。 请在这里帮我-要采取哪些步骤、以便"多外设"在新芯片上运行?

非常感谢您的参与、

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    是的、您必须更改代码。

    为了简化这一过程、我们制定了各种迁移指南。 请访问 dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答! :-)完美,我将在导游的带领下走一走...