Other Parts Discussed in Thread: CC2564C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 你(们)好
1.为了使用 HCI 测试仪工具进行调试、请根据上图连接4线 UART。 TX、Rx、CTS 和 RTS。
由于 CC2564C UART 输出为1.8V、它是否必须在 CC2564C 和皮套之间添加电平位移? 是否需要连接更多引脚?
2、目前没有电平位移、因此我们尝试 通过 3线 UART、Tx、Rx 和 GND 连接它。
我可以看到从主机发出的信号、但 CC2564C 没有响应、是否存在任何连接错误? 谢谢。