This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:如何在使用 HCI 测试仪工具进行调试时连接 CC2564C UART

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/709259/cc2564c-how-to-connect-cc2564c-uart-when-debug-with-hci-tester-tool

器件型号:CC2564C

你(们)好

1.为了使用 HCI 测试仪工具进行调试、请根据上图连接4线 UART。 TX、Rx、CTS 和 RTS。

由于 CC2564C UART 输出为1.8V、它是否必须在 CC2564C 和皮套之间添加电平位移?  是否需要连接更多引脚?

2、目前没有电平位移、因此我们尝试 通过 3线 UART、Tx、Rx 和 GND 连接它。   

我可以看到从主机发出的信号、但 CC2564C 没有响应、是否存在任何连接错误? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    还必须启用蓝牙子系统。
    您是否启用了它?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何启用蓝牙子系统? 是否有更多详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表的第节:5.8.1.2 -器件上电和断电排序

    www.ti.com/.../cc2564c.pdf

    谢谢