Other Parts Discussed in Thread: HDC2010, CC2650, HDC2010EVM
主题中讨论的其他部件:HDC2010、 HDC2010EVM
您好!
最近、我使用 CC2650和 HDC2010构建了温度和湿度传感器。 我的板上的 LED/按钮工作正常、但蓝牙通信和传感器不工作。
我发现了几个错误、我想再次检查这里。 BLE 和传感器都在 cc2650 launchpad 中工作(我使用 HDC2010evm 评估模块尝试了传感器代码)。 并且正确生成了电路板文件(LED 工作)、包括天线配置(单端外部偏置)。
这些是我的旧文件:
我发现的错误。
JTAG 连接器有一个反转的行,我使用实验中的自定义线将其修复,并且已经在第二个版本的布局中进行了更正。
天线 AN043的布局不像参考设计那样准确(最后一个分段应该更大)、针对我的 PCB 的第二个版本进行了更正。 我不知道这是否是没有信号传输的原因。 我知道使我的系统信号松动、但这可能不是唯一的问题。
-在24MHz 晶体中、我有快捷方式、所有引脚都接地(使用"未安装"电容器时发出微分信号)、这可能是没有信号的主要原因。 我已经为第二版更正了它。
我要检查的当前文件:
目前、我在 PCB 中没有看到更多错误、但这里的第二次检查可以为我提供很多帮助。 目前我还没有发现我的设计中的传感器问题、我不知道它可能与晶体振荡器错误有关。 我在这里打开了另一个主题、提供了有关它的更多详细信息:
提前感谢。