This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:校正支持 BLE 和 i2c

Guru**** 2503065 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010, CC2650, HDC2010EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/694127/cc2650-correction-support-ble-and-i2c

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他部件:HDC2010HDC2010EVM

您好!

最近、我使用 CC2650和 HDC2010构建了温度和湿度传感器。 我的板上的 LED/按钮工作正常、但蓝牙通信和传感器不工作。  

我发现了几个错误、我想再次检查这里。 BLE 和传感器都在 cc2650 launchpad 中工作(我使用 HDC2010evm 评估模块尝试了传感器代码)。 并且正确生成了电路板文件(LED 工作)、包括天线配置(单端外部偏置)。

这些是我的旧文件:

原理图第1页:  

原理图第2页:  

PCB 布局屏幕截图:  

我发现的错误。

JTAG 连接器有一个反转的行,我使用实验中的自定义线将其修复,并且已经在第二个版本的布局中进行了更正。

天线 AN043的布局不像参考设计那样准确(最后一个分段应该更大)、针对我的 PCB 的第二个版本进行了更正。 我不知道这是否是没有信号传输的原因。 我知道使我的系统信号松动、但这可能不是唯一的问题。

-在24MHz 晶体中、我有快捷方式、所有引脚都接地(使用"未安装"电容器时发出微分信号)、这可能是没有信号的主要原因。 我已经为第二版更正了它。

我要检查的当前文件:  

原理图第1页:  

原理图第2页:  

PCB 布局屏幕截图:  

目前、我在 PCB 中没有看到更多错误、但这里的第二次检查可以为我提供很多帮助。 目前我还没有发现我的设计中的传感器问题、我不知道它可能与晶体振荡器错误有关。 我在这里打开了另一个主题、提供了有关它的更多详细信息:    

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 TI 网络访问 google 驱动器并不简单。

    检查 C8的值、直流/直流组件部件的布局以及天线尖端到接地的距离。

    您对不起作用的定义是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    指定不起作用:
    1) 1)蓝牙在我加载"多个外设"示例时通常使用的 BLE 扫描仪应用中不可见、因此它不会进行广播/收发。
    2) 2) T/H 传感器无法很好地处理 i2c 事务、无法读取任何寄存器。

    纠正天线布局和24MHz 晶体问题我认为我本来可以解决第一个问题、但它似乎与传感器问题无关。

    我的设计中的 DCOUPL 电容器 C8值为100nH 我在一些参考设计中检查过它应该是1uF。 这是否会产生以前的错误?

    天线尖端到接地的距离复制自 AN043的数据表。

    由于 CC2650的内部稳压器和传感器的1.6V 至3.9V 电源电压范围、我直接为电路板提供 CR2030 3V 纽扣电池或 JTAG 连接器、因此我不包含任何直流/直流组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、由于您能够刷写器件、因此该设计的某些部分可以正常工作。 如果您启动 SmartRF Studio、是否能够发送内容?

    直流/直流组件是 DCDC_SW 和 VDDR (包括 VDDR)之间的组件、看起来您已经将它们包含在内。

    如果板上有几个错误、则很难判断是哪个错误导致板不能按预期工作。