This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:BME280

Guru**** 2393155 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/690132/ccs-cc2640r2f-bme280

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:SimpliciTIBOOSTXL-SENSORS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
我在 BME280上工作。 在 TI Resurce Explorer 中,我下载了传感器库(1url.cz/9tAFE)并在 board.h 中的0x76覆盖#define Board_TMP_ADDR (0x40) 但是 PuTTY 从传感器0释放值不知道原因。 不知道哪里可能出错? 感谢你的建议。

e2e.ti.com/.../i2cbme280_5F00_CC2640R2_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能描述一下您使用的硬件设置吗? 您是否将未经修改的 CC2640R Lauchpad 与 Sensors BoosterPack 配合使用? 如果是这样,则 Resource Explorer ( dev.ti.com/.../ )中的示例代码应该可以工作,而无需进行任何修改。

    此致、

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设正在使用安装在 launchpad 上的 Booster Pack  

      

    请参阅此主题中的类似问题

    此致、

    Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用此传感器 www.aliexpress.com/.../32665342978.html 并按照此处所述更改地址 https:// e2e。 ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/557476没有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了 i2c 测量、但我不太确定要遵循什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未使用过该传感器评估模块、因此我无法谈论它的可靠性、但您需要确保在您的设置中与 BOOSTXL-SENSORS BoosterPack 中的 BME280芯片连接相同。 请参阅下面随附的原理图、了解我所指的确切连接:

    e2e.ti.com/.../BOOSTXL_2D00_SENSORS_5F00_Schematic.pdf

    如果组件和芯片的连接在您的设置上与它们在 TI EVM 中相同,并且 SDA 和 SCL 线路已正确连接到 Launchpad 上的正确引脚(DIO5和 DIO4) 然后、我在上一帖子中引用的示例代码应该在不对器件地址或类似内容进行任何修改的情况下运行。

    -Matt