This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:SPI 频率错误

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/686485/ccs-cc2650moda-spi-frequency-error

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 CC2650MODA 中使用 SPI、并将比特率固定为1MHz、但该器件随后可与其他通信频率(~10kHz)配合使用。

这是我的参数配置:

  SPI_Params_init (&spiParams);

 spiParams.transferMode = SPI_MODE_BLOCKING

 spiParams.transferCallbackFxn = NULL;//spiFxn

 spiParams.bitrate = 1000000;

 spiParams.frameFormat = SPI_POL0_PHA0

 spiParams.mode = SPI_MASTER

我已经在之前使用5x5 CC2650和 CC2650 LaunchPad 的定制板中对其进行了探测。

是否有解决问题的想法?

提前感谢、

何塞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    我真的不明白您看到了什么问题、您能为我详细介绍一下吗? SPI 频率是否从1MHz 降至10kHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、将此主题标记为"TI 认为已解决"。 如果您对此问题或其他问题有任何更新、请随时在此处发布或打开新主题。