请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试在 CC2650MODA 中使用 SPI、并将比特率固定为1MHz、但该器件随后可与其他通信频率(~10kHz)配合使用。
这是我的参数配置:
SPI_Params_init (&spiParams);
spiParams.transferMode = SPI_MODE_BLOCKING;
spiParams.transferCallbackFxn = NULL;//spiFxn
spiParams.bitrate = 1000000;
spiParams.frameFormat = SPI_POL0_PHA0;
spiParams.mode = SPI_MASTER;
我已经在之前使用5x5 CC2650和 CC2650 LaunchPad 的定制板中对其进行了探测。
是否有解决问题的想法?
提前感谢、
何塞。