This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:评估板 LAUNCHXL-CC1352P 的介电常数是多少?

Guru**** 2588715 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1188157/launchxl-cc1352p-what-is-the-dielectric-constant-for-the-evaluation-board-launchxl-cc1352p

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

您好!

关于 LAUNCHXL-CC1352P1设计文件(修订版 A)

我想知道以下评估板的介电常数是多少。

LAUNCHXL-CC1352P

以及可接受的容差(机械和电气)。  

此外、是否有可正确重现此 PCB 的推荐 PCB 设施?  

以下是指向设计文件的链接–包括文档和光绘文件。

https://www.ti.com/lit/zip/swrc349

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正与一位同事一起跟进这一情况,对迟迟未作出答复表示歉意。 我将在本周结束时尝试向您获取此信息。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议的 PCB 层叠可根据您的供应商以多种方式进行:

    例如,180-200 um 预浸料可通过以下方式完成:

    -2116 (122um)+ 106 (61um)

    -2116 (122 um)+ 1080 (81 um)

    -7628 (180um)

    在没有特定制造商的情况下指定一般 PCB 层叠时、即使预浸材料完全相同、介电常数也会始终从一家供应商变为另一家供应商。 这是由于不同供应商的原料百分比不同。  

    例如:1 x 2116的预浸材料的 DK 可为:

      • 3.6–3.8 (Wurth、50%树脂)
      • 3.7–3.9 (ITEQ、55%树脂)
      • 4.4–4.5 (NCAB、55%树脂)  
      • 4.0–4.2 (Isola、54%)

    通常、对于我们的电路板设计、DK 常数在4.0到4.5之间、因此我将指定 DK 为4.2 +/- 0.2、然后让您的制造商选择预浸材料厚度为180-200 um 的确切层叠。

    此致、

      Richard