主题中讨论的其他器件: CC2564CSTBTBLESW、 CC2564C、 CC256XB-BT-SP
你好
我的客户在其产品中使用 CC2564MODN。 它们目前正在进行最终的原型测试。
此测试涉及从其器件连接到蓝牙主机(主机启动)。
它们存在一些连接问题、在重复重新连接测试期间、大约13%的连接将失败。
故障症状为:当主机向器件发送连接请求命令时、器件没有响应。 有时、主机会超时并显示错误消息。
重复测试时(从主机系统中选择器件)、配对过程可能会在下次尝试时完成。
换言之、CC2564MOD 间歇性配对失败。 我们有一个日志文件、显示 基于 BT 日志文件的连接请求命令失败。(客户请求日志文件保留在公共域之外、请建议脱机通道共享该文件)
我能否获得您的帮助以查看日志文件、并告知我们是否可以采取措施来解决超时问题?
第二个问题、对于 与 CC2654MODN 进行非 TI MCU 配对的情况、Ver v4.0.2.2 stack 是否是最新的?
提前感谢
正在