This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:CC2564MODN 主机连接-间歇性成功

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564CSTBTBLESW, CC2564C, CC256XB-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/684180/cc2564modn-cc2564modn-host-connection---intermittent-success

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC2564CSTBTBLESWCC2564CCC256XB-BT-SP

你好

我的客户在其产品中使用 CC2564MODN。 它们目前正在进行最终的原型测试。

此测试涉及从其器件连接到蓝牙主机(主机启动)。

它们存在一些连接问题、在重复重新连接测试期间、大约13%的连接将失败。

故障症状为:当主机向器件发送连接请求命令时、器件没有响应。  有时、主机会超时并显示错误消息。

重复测试时(从主机系统中选择器件)、配对过程可能会在下次尝试时完成。  

换言之、CC2564MOD 间歇性配对失败。  我们有一个日志文件、显示 基于 BT 日志文件的连接请求命令失败。(客户请求日志文件保留在公共域之外、请建议脱机通道共享该文件)

我能否获得您的帮助以查看日志文件、并告知我们是否可以采取措施来解决超时问题?

第二个问题、对于 与 CC2654MODN 进行非 TI MCU 配对的情况、Ver v4.0.2.2 stack 是否是最新的?

提前感谢

正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ing 说:
    (客户要求日志文件不在公共域中,请建议脱机通道共享该文件)

    您可以通过 e2e 私人消息与我共享日志。

    [引用用户="ing"]第二个问题、对于 与 CC2654MODN 配对的非 TI MCU、Ver v4.0.2.2栈是否为最新版本?[/quot]

    可从 CC2564CSTBTBLESW 下载非 TI MCU 的最新堆栈(v4.2.1.0)。 此版本默认配置为 CC2564C、您需要在 IDE 项目中定义宏"_support_CC256XB_patch___"、以便使用 CC2564B (CC2564MODN 内部使用的 IC)进行编译。

    话虽如此、此问题可能与 BT 堆栈无关。 我可以在访问故障日志(lgr)后确认。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Vihang

    我不能给你指一下,我收到了以下信息,尽管有几次尝试:

    很抱歉、您上次请求时出现问题!
    站点脱机或发生未处理的错误。 我们很抱歉并记录了错误。 请重试您的请求、或者如果您知道网站管理员也会告诉他们。

    是否有次要渠道、而我想知道谁需要帮助来解决错误?

    正在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ING、

    我不断收到来自当地 TI 代表 Soh、Seng Chai 的电话。 如果 PM 仍然为您提供错误、您能否通过 TI 当地办事处的 SC Soh 发送日志?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Vihang

    给您发送了一个包含日志的 PM

    正在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ING、

    我收到了这些日志、但缺少 CC256x FW 日志。 监听器日志本身并不提供所有相关信息。 因此、请提供固件日志(下面的指南)、以帮助我们更好地了解此问题。

    Logger 用户指南: processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Vihang

    已向您发送日志

    正在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您共享日志。 在浏览日志时、我注意到可能导致问题的几个因素。 请尝试以下两项建议。

    1.我注意到 Page and Inquiry 扫描的扫描间隔和扫描窗口参数已更改为激进值(扫描间隔为100ms、扫描窗口为21.25ms)。 我认为这是为了加快连接和设备发现速度、这一点非常好。 但是、一旦建立了连接、这些参数应设置回其默认值。 除非主机处理器明确禁用扫描、否则页面扫描和查询扫描即使在连接处于活动状态时也会在后台继续运行。 因此、与活动连接并行的扫描参数会限制活动连接的可用时间。
    因此、一旦建立连接(一旦主机接收到 HCI_Connection_Complete_Event)、请尝试将扫描间隔和扫描窗口设置恢复为其默认值。
    -或者,如果一次只能连接一台设备,则可以在第一次连接后禁用页面扫描和查询扫描。

    2.此外,此处使用的服务包似乎是较旧版本。 请考虑更新 CC256xB 的最新服务包。 下载链接-> CC256XB-BT-SP

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Vihang

    结果不是很理想。 我将在头文件中向您发送一条消息、以进一步寻求您的帮助、以验证最新的 Service Pack 是否已正确转换。

    正在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关正确转换的 Service Pack (最新版本1.6)、请参阅随附的 CC256XB.h。

    e2e.ti.com/.../5164.CC256XB.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Vihang

    感谢您通过 SC 提出建议、COust 会提供反馈。 我将再次向你提供服务

    正在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Vihang

    请提供建议