This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:CCS 无法编译工程错误

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/673882/ccs-cc2650moda-ccs-cannot-build-project-error

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我安装了新的 CCS 6.2、并且导入了 Project Zero 应用程序和堆栈。 但是、当我想构建 projectZeroApp 时、我遇到了该错误、  

当我打开 projectZero_stack 时、我看到这些错误、

我还看到我的其他项目出现了相同的错误、但1周前、我正在处理所有这些项目。 我犯了什么错误?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mert、

    我很遗憾听到您的困难。 您能否将整个控制台输出作为文本进行复制粘贴、以便我们可以更详细地查看所有错误消息? 如果您使用"插入代码、附加文件等..." 回复时、您将能够放入 C/C++代码格式化部分-粘贴控制台输出可能有助于以可读格式进行。 但是、只需将其复制到您的回复中也是有效的。 这可能会提供一些有关正在发生的情况的其他线索。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Katie
    感谢您的再次光临、

    这是我的 ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL 错误说明;

    说明资源路径位置类型
    无法构建工程。 引用的项目'ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL'包含构建错误。ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXLProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL问题

    这是 ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL 错误说明;

    说明资源路径位置类型
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/ble/ROM/CommonROM_Init.c '的规则,'Startup/CommonROM_Init.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/ble/ROM/ROM_Init.c '成为'Startup/ROM_Init.obj'所需的规则。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/hal/common/hal_assert.c '的规则,'HAL/Common/hal_dassert.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/hal/target/_common/cc26xx/mb_PATCH.c '的规则,'HAL/Target/CC2650/_common/MB_patch.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/hal/target/CC2650TIRTOS/hal_flash_wrapper.c '的规则,'HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_flash_wraper.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/hal/target/CC2650TIRTOS/hal_rtc_wrapper.c '的规则,'HAL/Target/CC2650/驱动程序/hal_rtc_wraper.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/hal/target/CC2650TIRTOS/hal_trng_wrapper.c '的规则,'HAL/Target/CC2650/Drivers/hal_Trng_wraper.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/osal/common/osal_bufmgr.c '的规则,'OSAL/osal_bufmgr.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/osal/common/osal_cbtimer.c '的规则,'OSAL/osal_cbtimer.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/osal/common/OSAL_Clock.c '的规则,'OSAL/OSAL_Clock.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/osal/common/OSAL_MemoryICall.c '的规则,'OSAL/OSAL_MemoryICall.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有规则使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/osal/common/OSAL_PwrMgr.c,'OSAL/OSAL_PwrMgr.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/osal/common/OSAL_Timers.c '的规则,'OSAL/OSAL_Timers.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/osal/common/OSAL.c '的规则,'OSAL/OSAL.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/osal/mcu/cc26xx/osal_snv.c '的规则,'OSAL/osal_SNV.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Projects/ble/common/cc26xx/ICall_startup.c '成为'startup / iCall_startup.obj 所需的规则。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Projects/ble/common/cc26xx/OnBoard.c '成为'tools/onboard.obj'所需的规则。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Projects/ble/common/npi/npi_np/CC26xx/Stack/npi.c '的规则,'NPI/NPI.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Projects/ble/ICall/Stack/bleDispatch.c '成为'ICallBLE/bleDispatch.obj'所需的规则。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Projects/ble/ICall/Stack/bleUserConfig.c '成为'Startup/bleUserConfig.obj'所需的规则。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Projects/ble/Profiles/GATT/gattservapp_util.c '的规则,'profiles/gattservapp_util.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Projects/ble/Profiles/Roles/gap.c '的规则,'profiles/gap.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Projects/ble/Profiles/Roles/gapbondmgr.c '的规则,'profiles/gapbondmgr.obj'需要。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:***没有使目标'C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Projects/ble/ProjectZero/CC26xx/Source/Stack/OSAL_ICallBle.c '的规则,'STARTUP / OSAL_ICallBle.obj'需要该规则。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL未知C/C++问题
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXLC/C++问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\ble\ccontroller\cc26xx\include)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\ble\HCI)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\ble\host)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\ble\include)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\ble\ROM)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\hal\include)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\hal\target\_common\cc26xx)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\hal\target\CC2650TIRTOS)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\iCall\include)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\NPI)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\osal\include)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的项目路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\services\AES\CC26xx)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\services\nV)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\services\nv\cc26xx)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\Components\services\saddr)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\projects\ble\con\cc26xx)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\projects\ble\con\npi\np_np\CC26xx\Stack)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\projects\ble\iCall\include)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\projects\ble\include)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\projects\ble\Profiles\Roles)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\projects\ble\ProjectZero\CC26xx\Source\Stack)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\tirex-content\tirtos_simplelink_2_13_00_06\products\cc26xxware_2_21_01_15600)。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL路径入口路径入口问题
    此项目包含65个未解析的可构建链接资源。 工程可能无法按预期编译。ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL项目问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mert、

    此消息来自您提供的内容的最末尾"此项目包含65个未解析的可构建链接资源"、表示项目中有许多文件和路径、CCS 无法解析为文件系统中的文件。 您将在项目浏览器视图中看到一个图标、如感叹号、表示受影响的文件。 当您在文件系统中查看同一路径时,您能否比较错误消息中提到的路径是否实际包含文件? 这些文件是否存在、但只是在稍微不同的路径上、或者它们是否找不到?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    首先、感谢您的再次光临。

    " C:/ti/tirex-content/simplelink/ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud/Components/ble/ROM/CommonROM_Init.c "  位置是所有这些错误的第一个错误、但当我进入" C:/ti "文件夹时、我无法看到 tirex-content 等内容。 这是图片、

     

    这是 simplelink 文件夹、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    您最近是否安装了新版本的 SDK? 我想知道您是否可以从旧版本的堆栈中导入项目、然后进行更新、而现在的项目位于不同的位置? 我看到您在文件系统中显示的是版本2.2、但 CCS 消息中的路径似乎是指版本2.1。

    在新的 SDK 版本2.2中、您可以在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650bp\simple_np 中找到适用于 CC2650MODA 的简单网络处理器示例。 如果您要查找不同的示例、您可以查看此应用手册 www.ti.com/lit/pdf/swra534 、因为它将介绍如何获取 SDK 版本2.2中包含的 LaunchPad 示例并在 CC2650MODA 上运行这些示例。

    此致、
    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mert、

    这是否有助于解决您的问题? 您的状态是什么?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mert、

    由于不活动、我将关闭此线程、但如果您需要更多帮助、您可以发帖。

    此致、
    Katie