Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2418
器件型号:CC2564B
您好!
我们将 PAN1326B (CC2564B) Panasonic 模块与 Bluetopia 版本1.5R2一起用于其中一款产品。 使用3线接口(Rx、TX 和 GND)与 MSP430F2418连接的 Bluetooh 模块。 在周末/连续4到5天使用几个器件进行测试期间、我们发现很少有器件是 BLE 未进行广告宣传。 然后、我们使用调试器对其进行根级处理并进行标识、代码被放入堆栈中、根本不会输出。 因此、我们决定在24小时内重新启动器件一次;现在我们看不到这个问题。
现在、我们在2到3个周期内执行-40°C 至+85°C 的温度循环、并在-40和+85°C 下保持一小时、然后在48到72小时内继续保持+85°C。 在此期间、BLE 不会进行广播和触发以复位器件。 这种复位会导致我们的器件数据日志丢失。 是否有任何方法可以使用蓝牙堆栈 API 检查 BLE 运行状况?
请遵循在 -40°C 至+85°C 环境条件下测试过的任何一个?
我们如何解决 BLE 广播停止问题? 而不将器件静置。
请建议/建议处理 BLE 错误。 采取这些措施时需要哪些错误条件?
注意:PAN1326B 模块和 MSP430F2418微控制器采用 BGA 封装。 由于电路板密度的原因、PCB 中不会产生蓝牙调试 UART 信号。 到目前为止、我们仅使用 BLE/BLE 组合模块。
谢谢、
Narayanan。 S