This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564B:热循环测试期间的 BLE 广播停止(-40°C 至85°C)

Guru**** 2968410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/676237/cc2564b-ble-advertisement-stop-during-the-thermal-cycling-test--40-deg-c-to-85-deg-c

器件型号:CC2564B

您好!

我们将 PAN1326B (CC2564B) Panasonic 模块与 Bluetopia 版本1.5R2一起用于其中一款产品。 使用3线接口(Rx、TX 和 GND)与 MSP430F2418连接的 Bluetooh 模块。 在周末/连续4到5天使用几个器件进行测试期间、我们发现很少有器件是 BLE 未进行广告宣传。 然后、我们使用调试器对其进行根级处理并进行标识、代码被放入堆栈中、根本不会输出。 因此、我们决定在24小时内重新启动器件一次;现在我们看不到这个问题。

现在、我们在2到3个周期内执行-40°C 至+85°C 的温度循环、并在-40和+85°C 下保持一小时、然后在48到72小时内继续保持+85°C。 在此期间、BLE 不会进行广播和触发以复位器件。 这种复位会导致我们的器件数据日志丢失。 是否有任何方法可以使用蓝牙堆栈 API 检查 BLE 运行状况?  

请遵循在  -40°C 至+85°C 环境条件下测试过的任何一个?

我们如何解决 BLE 广播停止问题? 而不将器件静置。

请建议/建议处理 BLE 错误。 采取这些措施时需要哪些错误条件?   

注意:PAN1326B 模块和 MSP430F2418微控制器采用 BGA 封装。 由于电路板密度的原因、PCB 中不会产生蓝牙调试 UART 信号。 到目前为止、我们仅使用 BLE/BLE 组合模块。

谢谢、

Narayanan。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narayanan、

    该 IC 已在-40°C 至+85°C 的温度范围内进行了测试
    关于模块、您必须向模块制造商查询有关此信息的信息。

    我需要 FW 日志才能查看 BLE 广播停止时会发生什么-请附加 FW 日志、我可以查看它。

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    感谢您的回答。

    是的;我们还与 Panasonic 联系以解决此问题。

    您能告诉我们是否有任何堆栈 API 来监视/验证 BLE 广播吗? 或 BLE 状态的运行状况。

    您希望共享哪个固件日志? 请提供捕获日志的详细信息。

    谢谢、

    Narayanan。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请浏览以下维基网页: processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    TX DBG 引脚未在 PCB 中引出。 此 BLE 模块采用 BGA 封装、无法探测/监控此引脚。 是否有任何替代方法来识别?

    是否有任何堆栈 API 来监视/验证 BLE 广播? 或 BLE 状态的运行状况。

    谢谢、
    Narayanan。 S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有其他方法可以接收 FW 日志。
    这意味着当这个问题发生时、我真的不知道在芯片级发生了什么。

    BR、
    陈洛威