This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更新了将广播时间无限期设置为的方法

Guru**** 2619425 points

Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/674722/updated-way-to-set-advertise-time-to-indefinitely

Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACKCC2650STK

您好!

我不熟悉 sensortags 和 BLE。 我需要另一个项目的 sensorTag、它必须无限期广播。

我发现 这个堆栈溢出条 目和其他关于这个主题的电路板文章、但是自从那时以来、很多事情发生了变化、或者所有闪存过程包括苹果器件。  我想用 CC-DEVPACK 刷写固件、因为我没有苹果设备。

这些是我到目前为止所执行的步骤

1.下载 BLE-STACK 2.2.1软件并注册到 IAR 嵌入式工作平台的30天试用版

2.从..\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag\IAR 打开 SensorTag 工作区

3.已更改主文件夹 cc2650stk_app - FlashOnly"中 sensortag.c 的打开位置(我找到的唯一 sensortag.c)

4.将 GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED 更改为 GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL

5.在 Project->make (F7)下编译了该特定工作空间

-编译后出现以下错误


然后、我打开了 SmartRF2闪存编程器并刷写了以下选项:


遗憾的是、这不起作用、sensortag 显示恒定的红色光。 有人能说我做错了什么吗?

提前感谢!