This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650、CC2640

Guru**** 2587745 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/672674/launchxl-cc2650-cc2650-cc2640

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650


您好!

我想问、在"复位保持引脚"模式下、LAUNCHXL-CC2650应消耗多少电流? 该板(仅 CC2650器件)消耗大约30µA μ A 的电流。
   40µA CC2640-GZR 和-RSM 的定制电路板的电流消耗= 30 μ A。
该测量由 TI XDS110调试探针完成。

如果它太高、如何将其降低?

在文档 SWRS176B 的表6-2中、"复位保持引脚"模式电流= 0.1µA μ A



正在等待您的回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布有关如何测量电流的图片? 您是否已查看此应用手册 www.ti.com/.../swra478 以了解如何测量 LP 上的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 LP 上、复位线路在复位线路上有一个 RC 滤波器、以减少该线路上的噪声。 如果将复位线路接地、您将在 VDDS 和接地图之间获得一个100千欧的电阻器、该电阻器将介绍您看到的情况。 如果要测量复位电流、请检查 LP 原理图并移除此电阻器。