请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
您好!
我想问、在"复位保持引脚"模式下、LAUNCHXL-CC2650应消耗多少电流? 该板(仅 CC2650器件)消耗大约30µA μ A 的电流。
40µA CC2640-GZR 和-RSM 的定制电路板的电流消耗= 30 μ A。
该测量由 TI XDS110调试探针完成。
如果它太高、如何将其降低?
在文档 SWRS176B 的表6-2中、"复位保持引脚"模式电流= 0.1µA μ A
正在等待您的回复。
此致