请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 CC3220SF、 TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关、 CC3220S
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我一直在使用 MSP432示例项目解决 CC2650的 Project_Zero 问题、以了解该库的工作原理。
现在、我要将 BLE 库添加到 CC3220sf MCU。 我正在设计一款需要 WiFi 和 BLE 的产品。
我还订购了 CC3640R2 LaunchPad 来评估这些芯片。
TI 提供了非常好的文档、但未找到有关如何将 BLE 库移植到其他 MCU 的任何指南。 具体而言、我需要在 CC3220sf 中运行它。 如果我可以在 CC3220sf 上运行 project_zero、将会大有帮助。
您能否给我指出在 CC3220sf launchpad 中运行 SimpleLink SDK BLE 插件应遵循的步骤?
非常感谢