This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220SF-LAUNCHXL:如何将 BLE (CC2650或 CC2640R2)添加到 WiFi MCU (CC3220sf)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC3220SF, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/673256/rtos-cc3220sf-launchxl-how-to-add-ble-cc2650-or-cc2640r2-to-a-wifi-mcu-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC3220SFTIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关CC3220S

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我一直在使用 MSP432示例项目解决 CC2650的 Project_Zero 问题、以了解该库的工作原理。

现在、我要将 BLE 库添加到 CC3220sf MCU。 我正在设计一款需要 WiFi 和 BLE 的产品。  

我还订购了 CC3640R2 LaunchPad 来评估这些芯片。

TI 提供了非常好的文档、但未找到有关如何将 BLE 库移植到其他 MCU 的任何指南。 具体而言、我需要在 CC3220sf 中运行它。 如果我可以在 CC3220sf 上运行 project_zero、将会大有帮助。

您能否给我指出在 CC3220sf launchpad 中运行 SimpleLink SDK BLE 插件应遵循的步骤?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您无法在 CC3220sf launchpad 中运行 SimpleLink BLE 插件。 对于您的应用、您应该在 CC2650上运行 HostTest 并使用 CC3220中的 HCI 命令与 CC2650通信以进行 BLE 通信。 您可以参阅 TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugenio、

    BLE 插件将更新为支持 CC3220S/SF。 目前计划在4月的第一周发布、其中将提供示例、您可以将 CC3220 LP + CC2650 BP 组合在一起以构建 Wi-Fi + BLE 系统。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我等不及要这么做了。 我一直在尝试了解所有依赖项、以使端口成为我自己的端口、但这将会大有帮助。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我已经查看过此设计、但没有看到它的固件部分。 我会再看一次。

    谢谢、