请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
在我们的应用中、我们必须测量电池电压、就像在许多电池供电的 BLE 系统中、我们需要考虑系统成本、体积和功耗。
因此、我们不想使用传统的电源分压器、而是使用 MCU 的内部直流/直流输出、这与 TI 在 SLAA828中对 MSP430FR 的描述类似。
那么 、"允许"使用1.27V 稳压数字电源输出(引脚 DCOUPL 或 DCDC_SW)作为 ADC 的输入吗?
您会推荐这个吗?
此致、
克莱明