This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:使用 CC2650进行低功耗电池电压测量

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/750109/cc2650-low-power-battery-voltage-measurement-with-cc2650

器件型号:CC2650

您好!

在我们的应用中、我们必须测量电池电压、就像在许多电池供电的 BLE 系统中、我们需要考虑系统成本、体积和功耗。

因此、我们不想使用传统的电源分压器、而是使用 MCU 的内部直流/直流输出、这与 TI 在 SLAA828中对 MSP430FR 的描述类似。

那么 、"允许"使用1.27V 稳压数字电源输出(引脚 DCOUPL 或 DCDC_SW)作为 ADC 的输入吗?

您会推荐这个吗?

此致、

克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    ADC 具有内置基准、无需在外部提供。 但请注意、最大 ADC 输入为 VDDS。 如果您的电池电压高于 VDDS、您需要对其进行某种分压。

    如果电池直接连接到 VDDS、您也可以使用内部电池监控器。 SensorTag SW 示例包含使用该软件的代码。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frederik、

    非常感谢您的回答。
    内置电池监控器似乎是一个很好的主意。
    在 SWCU117H 中、TI 提到内部电池监控器不用于测量32kHz 时钟和50mV 分辨率导致的电压尖峰。 但是、我能否确保电池监控器不会测量任何电压尖峰?

    在我们的 BLE 应用中、我们希望测量电池电压、以便在电压降至阈值以下时让 LED 闪烁。
    那么、我们能否确保测量的电压是"真实"的电池电压、而不是由 BLE TX 或 RX 测量导致的短期较高电流消耗导致的压降?

    此致、
    克莱明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    这当然很大程度上取决于压降的长度。 如果这是您的应用的重要要求、我建议您对各种电源压降进行一些测量、并检查电池监控器在这些情况下报告的内容。

    另一种方法是使用 ADC、当您知道没有激活高电流消耗器时、可以触发该 ADC 来测量电压。

    此致、
    Fredrik