This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:A2DP 和 AVRCP 认证问题

Guru**** 2896990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/743771/cc2564c-a2dp-and-avrcp-certification-question

器件型号:CC2564C

您好!

我的客户有以下问题:

对于主机端:主机子系统(基于 Bluetopia): launchstudio.bluetooth.com/.../8668
   -我们注意到、在"支持的层"下拉列表中没有提及 A2DP/AVRCP、只是较低级别的配置文件(例如 GATT 和 GAP)。
   -您能否澄清一下、此 QDID 是否需要在"支持层"部分列出 A2DP/AVRCP 配置文件、以便用于我们的 A2DP/AVRCP 认证?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuchen、

    QDID 85355用于 CC2564C 和 WL18xx 器件的双模蓝牙4.2主机堆栈的主机子系统(不包括配置文件)。 您可以在配置文件子系统(QDID :069886)中找到配置文件信息(包括 ICS 详细信息)。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    因此、为了明确这一点、不需要在此 QDID 的"支持的层"部分中列出 A2DP/AVRCP 配置文件、对吧?

    谢谢、
    Chuchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 此处提供了适用于 A2DP 和 AVRCP 的选项 、与其余 QDID 分开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此问题仍存在一些困惑、客户希望验证:

    在我们看来、控制器和主机子系统(不包括配置文件)符合蓝牙4.2标准、但配置文件堆栈仅符合蓝牙4.0标准。

    这是否意味着配置文件堆栈不符合要求?

    BT Core 4.2双模 BT 和 LE 控制器(QDID 87924)

    BT 4.2双模主机子系统(QDID 85355)

    双模蓝牙4.0规范堆栈(QDID 69886)

    谢谢、

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有关于客户问题的任何反馈?

    谢谢、

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置文件堆栈已限定。 最近的弃用/撤回新闻仅与不包括配置文件子系统的*核心*规范有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mason、但这不是我们的问题。

    我们了解最近对内核堆栈的弃用、但我们要验证我们从 TI CC2564C 产品页面下载的"双模蓝牙4.0配置文件堆栈(QDID 69886)"是否符合此 BT 4.2内核芯片的要求。

    请注意、我们的混淆与以下事实有关:一个 QDID 指定 BT 4.0、另一个 QDID 指定 BT 4.2。 这是问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    它仍然符合 BT 4.2内核芯片的要求。 虽然配置文件子系统的 QDID 为4.0、但将其与我们的器件配合使用仍符合条件、并将立即与 BT Sig 配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    您提到今天仍然符合标准、但在2019年1月蓝牙 Sig 正式弃用这些配置文件后会怎么样?

    如果我们在今年获得产品认证、2019年1月后将是可以的? 如果我们尝试在2019年1月之后获得产品认证、会怎么样?

    这是一个紧急事项,再次感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在前面的评论中所说的、弃用仅影响核心规范。 这些配置文件不是核心规范的一部分、它们有自己独立的2019年1月以后的弃用/撤回计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢梅森的帮助。