请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 尊敬的所有人:
我很期待将 CC2564MODA 与 MCU STM32系列配合使用。 我以3V 电压运行 MCU、以下是我对数据表的解释:
| 制造商 | 应用工程师 |
| 电源电压 | 2.2V (最小值)、至4.8V (最大值) |
| PIO | 1.62V 至1.92 |
| I2C_SCL、I2C_SDA、UART_RTS、UART_CTS | -0.5V 至2.1V |
| AIO 电压 | -0.5V 至2.1V |
| LED 电压(如果存在) | - |
现在、由于 I/O 在-0.5V 至2.1V 的范围内、我想知道它们是否与微控制器的3V 或3.3V 配置兼容。
请告诉我、此部件是否与3V 兼容、可用于通过 UART 进行通信、并具有3V 或3.3V 微控制器。
此致、
Puneet