This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:与 STM32F***微控制器配合使用

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/730979/cc2564moda-use-with-a-stm32f-microcontroller

器件型号:CC2564MODA

尊敬的所有人:

我很期待将 CC2564MODA 与 MCU STM32系列配合使用。 我以3V 电压运行 MCU、以下是我对数据表的解释:

制造商 应用工程师
电源电压 2.2V (最小值)、至4.8V (最大值)
PIO 1.62V 至1.92
I2C_SCL、I2C_SDA、UART_RTS、UART_CTS -0.5V 至2.1V
AIO 电压 -0.5V 至2.1V
LED 电压(如果存在) -

现在、由于 I/O 在-0.5V 至2.1V 的范围内、我想知道它们是否与微控制器的3V 或3.3V 配置兼容。

请告诉我、此部件是否与3V 兼容、可用于通过 UART 进行通信、并具有3V 或3.3V 微控制器。

此致、

Puneet