Other Parts Discussed in Thread: CC2564C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 尊敬的 TI 专家:
为了解决以下多连接问题、我的客户升级到 v4.2.1.1 BLE 堆栈版本、现在可以连接4个 IO 设备。 但是、他们发现 在4小时后与4个 IO 器件的连接将断开、CC264C 将停止 BLE 广播、需要重置才能重新连接 IO 器件。 您能就此案例提供一些建议吗? 他们需要与4台 IOS 设备保持至少12小时的连接。 非常感谢。