This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:4小时后与4个 IO 设备失去连接

Guru**** 2770965 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/727160/cc2564c-lost-connection-with-4-ios-devices-after-4-hours

器件型号:CC2564C

尊敬的 TI 专家:

为了解决以下多连接问题、我的客户升级到 v4.2.1.1 BLE 堆栈版本、现在可以连接4个 IO 设备。 但是、他们发现 在4小时后与4个 IO 器件的连接将断开、CC264C 将停止 BLE 广播、需要重置才能重新连接 IO 器件。 您能就此案例提供一些建议吗? 他们需要与4台 IOS 设备保持至少12小时的连接。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、请提供重新生成问题的确切用例/步骤、以便我们可以在测试台上尝试。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

           我们在初始化 CC2564C 时发送了'open 1''open 2''open 3''open 4''open 5''open 6''open 7'命令。   等待初始化、我们开始连接 iphone。  我们连接一个 iphone、然后发送 "AdvertiseLE 1" 命令。  连接4个 iPhone、我们连接了两部 Android 手机。  几个小时后、蓝牙连接断开。  电话搜索无法获取蓝牙信号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hari:
    我的客户更新了他们的步骤,您能帮助检查此案例吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    这是否与以下内容重复: e2e.ti.com/.../730774

    如果、请关闭此主题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hari:
    是的、非常感谢您的帮助。 我将关闭这个。