Thread 中讨论的其他器件: CC2630、 Z-stack
大家好、团队、
我们有一个为 CC2630开发的项目、该项目使用 ZigBee HomeAutomation 作为堆栈。 由于内部闪存大小限制、我们需要迁移到 CC2652R。
我们尝试仅更改常规选项和 CC26xx 设计中的器件类型设置,但在编译过程中出现错误(运行时出错......) 整个设置。。。)
1.我们能否在 CC2652R 上使用与 CC2630相同的堆栈(HomeAutomation)和固件(基于采样温度传感器定制)?
(更改器件类型后、器件定义和闪存大小/或更改整个配置文件/或进行其他一些必要的更改。)
如果不是:
2.我们可以使用 HomeAutomation 还是必须在 ZigBee 3.0上开发?
3.如果我们需要更改堆栈,我们可以使用相同的旧定制应用程序,还是必须将其迁移到新的示例项目之一?
4.我们发现:
"要浏览 SDK 项目并查看本文档中引用的代码、需要安装和设置 CCS 集成开发环境(IDE)。
CC26X2R1的所有嵌入式软件都是使用 TI 的 Code Composer Studio 在 Windows 7或更高版本 PC 上开发的。”
我们可以将 CCS 用于 ZigBee 应用开发还是仅用于 BLE (CC2630无法实现)? 是否也可以在 IAR 上开发 ZigBee 项目?(在网络上提到了 IAR 版本8.20.2、与之前的版本一起是什么? 是否可以在 IAR 中导入和修改项目?)
感谢你的帮助。
此致、
TI 客户