This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:从 CC2630 ZigBee HomeAutomation 配置文件迁移到 CC2652R

Guru**** 2543650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2630, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/724667/cc2652r-migration-from-cc2630-zigbee-homeautomation-profile-to-cc2652r

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件: CC2630Z-stack

大家好、团队、

我们有一个为 CC2630开发的项目、该项目使用 ZigBee HomeAutomation 作为堆栈。 由于内部闪存大小限制、我们需要迁移到 CC2652R。

我们尝试仅更改常规选项和 CC26xx 设计中的器件类型设置,但在编译过程中出现错误(运行时出错......) 整个设置。。。)

1.我们能否在 CC2652R 上使用与 CC2630相同的堆栈(HomeAutomation)和固件(基于采样温度传感器定制)?

(更改器件类型后、器件定义和闪存大小/或更改整个配置文件/或进行其他一些必要的更改。)

如果不是:

2.我们可以使用 HomeAutomation 还是必须在 ZigBee 3.0上开发?

3.如果我们需要更改堆栈,我们可以使用相同的旧定制应用程序,还是必须将其迁移到新的示例项目之一?

4.我们发现:

              "要浏览 SDK 项目并查看本文档中引用的代码、需要安装和设置 CCS 集成开发环境(IDE)。

                CC26X2R1的所有嵌入式软件都是使用 TI 的 Code Composer Studio 在 Windows 7Registered或更高版本 PC 上开发的。”

我们可以将 CCS 用于 ZigBee 应用开发还是仅用于 BLE (CC2630无法实现)? 是否也可以在 IAR 上开发 ZigBee 项目?(在网络上提到了 IAR 版本8.20.2、与之前的版本一起是什么? 是否可以在 IAR 中导入和修改项目?)

感谢你的帮助。

此致、
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、不能直接以这种方式切换。
    您必须使用 Zigbee 3.0堆栈。
    3.我假设您必须将其迁移到其中一个新的示例项目。
    4.是的、您可以使用 IAR 为 CC2652R 开发 Zigbee 应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    我们已经检查了 IAR 早期版本中的示例-是否可以使用此类更早的 IAR 版本、例如8.11或7.XX?

    您对未来开发的建议是什么(基于开发环境的便利性和用于未来应用升级的时间)、是否最好使用 CCS 或 IAR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用 CCS 开发 CC2652R。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 CC2652R 的使用、仅此器件支持 Zigbee 3.0。 但是、Z3.0具有向后兼容性、允许带有 ZHA 1.2.2a 的器件进入网络。

    Z-Stack 3.1.0支持 CCS v8.1和 IAR EWARM 8.20.2、不建议也不支持其他版本的 IAR。

    SDK 文档中包含了从 ZHA 1.2.2a -> Z-Stack 3.1.0迁移的迁移指南(dev.ti.com/.../migration_guide.html)

    这些文档应该对您有所帮助。

    最棒的
    肖恩