This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STK:CC2650STK CAN#39;t 已将数据上载到 IBM 云

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/673125/cc2650stk-cc2650stk-cc2650stk-can-t-uploaded-data-to-ibm-cloud

器件型号:CC2650STK

团队、

尝试使用 CC2650STK (固件1.2.0)和 SensorTag Android 应用连接到 IBM 云。

该应用程序似乎正常工作、我可以通过 Web 浏览器连接到 IBM 云:


但是、按下"PUSH to cloud"按钮会产生错误:

如何解决?
如何将数据加载到 IBM 云?
如何检查数据是否在云上更新?

我尝试通过应用程序将 OAD (应用程序底部的"TI OAD 服务"按钮)更新到最新固件、但即使它指示100%、它似乎也不会更新。
是否可以更新 OAD?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这应该是可能的、这可能是由于版本差异造成的。 您能否尝试使用最新的 SimpleLink Starter 应用程序?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有时防火墙可能会导致无法将数据上载到 IBM 快速启动。 尝试不使用 Wifi 再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您现在将数据上传到 IBM 云。 下面是我所做的:
    -我已将应用程序更新为 Simplink Starter 5.3.0,这似乎是最新的:
    play.google.com/.../details
    -我切换到3G/4G 而不是 WiFi。

    OAD 服务似乎仍不更新。
    它仍然冻结在100%的下载速度(请参阅上一帖子中的图片)。
    是否有办法解决这个问题?
    提前感谢!
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用 BLE Device Monitor 来检查 OAD 是否可以首先工作。