This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:HCI xml 脚本(包括 VS 命令)问题、用于 CC2640R2 host_test 示例和 HCI 测试仪

Guru**** 2038710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/671383/launchxl-cc2640r2-question-on-hci-xml-script-incl-vs-commands-for-use-with-cc2640r2-host_test-example-and-hci-tester

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

你好!

与 SDK 中的 host_test 示例结合使用时、我有一些与 CC2640R2相关的基本问题。 具体而言、我想知道:

1.是否有 HCITERXML 文件可用于 xml 支持 CC2640R2的 HCITester (即 CC2640R2等的任何 VS 命令)?

目前适用的 HCI 测试仪版本是哪个版本?从2015年起、3.0.0.37是相关版本?

3. HCI 测试仪不能用于远程的自动环境(例如通过命令行界面执行),或者?

4.在哪里可以找到与 HCITester 一起使用的有用脚本文件(.bts)? 例如、用于中央角色、外设角色等初始化的脚本?

5.是否有任何其他脚本可用于稳定性测试(例如用于自动测试环境)?

6.如何支持 Python,如果使用 CC2640R2,是否有任何用于 HCI 的脚本(在这里,我假设使用基于 python 的设置来实现自动化)?

提前感谢。

BR、Patrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的、XML 已上传到此页面 processors.wiki.ti.com/.../LPRF_BLE_HCITester
    2.可以接受上一页上的最新版本,关键部分是 XML 文件与您使用的 SDK 相匹配
    3.我将就此与我们的测试团队进行跟进。
    4.我们不提供 HCI 测试仪示例脚本。 但是、XML 集提供了有关如何在 API 中使用各种参数的指导、并且 API 集几乎与嵌入式调用完全相同。 我建议查看简单的中央或外设、并尝试模仿其初始化过程。
    5. TI 内部使用 HCI 测试仪,但我们不发布测试脚本
    我们没有支持 host_test 的 Python 库、但可以创建一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean!

    非常感谢您的快速响应。

    在第三季度、请在您有时间检查此问题时返回我们。

    BR、Patrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrik:

    我已跟进、HCI 测试仪没有 CLI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean! 好的、这是我怀疑的。 无论如何、感谢您的检查。 BR、Patrik