请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 你好!
与 SDK 中的 host_test 示例结合使用时、我有一些与 CC2640R2相关的基本问题。 具体而言、我想知道:
1.是否有 HCITERXML 文件可用于 xml 支持 CC2640R2的 HCITester (即 CC2640R2等的任何 VS 命令)?
目前适用的 HCI 测试仪版本是哪个版本?从2015年起、3.0.0.37是相关版本?
3. HCI 测试仪不能用于远程的自动环境(例如通过命令行界面执行),或者?
4.在哪里可以找到与 HCITester 一起使用的有用脚本文件(.bts)? 例如、用于中央角色、外设角色等初始化的脚本?
5.是否有任何其他脚本可用于稳定性测试(例如用于自动测试环境)?
6.如何支持 Python,如果使用 CC2640R2,是否有任何用于 HCI 的脚本(在这里,我假设使用基于 python 的设置来实现自动化)?
提前感谢。
BR、Patrik