请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:TPS62740、 CC2640、 LAUNCHXL-CC2640R2
您好! 我将 cc2640r2f 与外部稳压器 TPS62740搭配使用。 我已根据 www.ti.com/.../swra498.pdf 更改了 ccfg.c 文件。 当我在 LAUNCHXL-CC2640R2上运行 OAD 片上示例时、电流消耗约为0.5mA。 当我在我的定制板上运行此示例时(未连接 LED 或陀螺仪、仅放置 tps62740和 cc2640)、电流消耗为3.8mA。 我应该如何降低电流消耗? 以下是我的原理图: