This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:低功耗 Bluetooth®︎论坛

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, CC2640R2F, CC2640, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/697959/cc2640r2f-bluetooth-low-energy-forum

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:TPS62740CC2640LAUNCHXL-CC2640R2

您好! 我将 cc2640r2f 与外部稳压器 TPS62740搭配使用。  我已根据 www.ti.com/.../swra498.pdf 更改了 ccfg.c 文件。 当我在 LAUNCHXL-CC2640R2上运行 OAD 片上示例时、电流消耗约为0.5mA。 当我在我的定制板上运行此示例时(未连接 LED 或陀螺仪、仅放置 tps62740和 cc2640)、电流消耗为3.8mA。 我应该如何降低电流消耗?  以下是我的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不太熟悉该示例、如果运行 pinStandby 示例、您会看到什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭此线程。 如果您发布新帖子、该主题将重新打开。