请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541EMK 主题中讨论的其他器件:CC2541
您好!
目前、我拥有 SMARTRF05评估套件和 CC2541评估板。 我想对 CC2541执行射频性能测试。 通过使用 SmartRF 05评估板、是否有任何方法可以将 CC2541EM 配置为测试模式、以便检查射频性能(物理层测试)。 如果是,请告诉我如何
谢谢
Jyothi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.