This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541EMK:可进行物理层射频测试

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/696855/cc2541emk-physical-layer-rf-testing-is-possible

器件型号:CC2541EMK
主题中讨论的其他器件:CC2541

您好!

目前、我拥有 SMARTRF05评估套件和 CC2541评估板。 我想对 CC2541执行射频性能测试。 通过使用 SmartRF 05评估板、是否有任何方法可以将 CC2541EM 配置为测试模式、以便检查射频性能(物理层测试)。 如果是,请告诉我如何

谢谢

Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最简单的方法是使用 SmartRF Studio。