Other Parts Discussed in Thread: CC2640, ADS1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 主题中讨论的其他器件: ADS1120
我正在使用 CC2640和 TI AFE 电路开发产品。 此产品是由电池供电并带有外部电池的产品、通过 USB 充电。
由于、我们可以在外部稳压器(1.7-1.95)模式下使用 CC2640 (4x4)、因此无需外部电容器、同时简化了 PCB 布线。
另外、外部 AFE 和 ADC 电路在3.3V 电压下运行、并具有 SPI 接口。 我的问题是、我们是否需要在 ADC (ADS1120)和 CC2640之间使用电平转换器、它们在不同的电压下运行、即使它们是由同一电池供电的?