This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640和 ADS1120接口

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/695669/cc2640-cc2640-and-ads1120-interfacae

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: ADS1120

我正在使用 CC2640和 TI AFE 电路开发产品。 此产品是由电池供电并带有外部电池的产品、通过 USB 充电。

由于、我们可以在外部稳压器(1.7-1.95)模式下使用 CC2640 (4x4)、因此无需外部电容器、同时简化了 PCB 布线。

另外、外部 AFE 和 ADC 电路在3.3V 电压下运行、并具有 SPI 接口。 我的问题是、我们是否需要在 ADC (ADS1120)和 CC2640之间使用电平转换器、它们在不同的电压下运行、即使它们是由同一电池供电的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 ADS1120和 CC2640之间的 IO 电压不同、则需要电平转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    CC2640具有内部电平转换器。 如果在 VDDS2上施加3.3V 电压、则 DIO0-DIO4 (除了 JTAG 引脚)将支持3.3V 电压、而其他引脚仍支持1.8V 电压。 请参阅数据表中的表6-3。

    此致、
    Simon