This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:CAN#39;t 使用 CCS 导入和构建 Project Zero

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/721638/ccs-cc2640-can-t-import-and-build-project-zero-with-ccs

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他部件:CC2650STKCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 OS windows 7和 launchpad SimpleLink 无线 MCU cc2640f128 with Code Composer Studio 版本: 8.1.0.00011 ,  BLE_SDK_2_02_25_setup,我使用了用于 omimax 的 TMS320-XDS100-V3+乳化剂, setup_simplelink_acade_01_11_00_0000

将下面的  项目选择用于  Project Zero 在  定制板上的 CC2640F128上工作 。 Project  Zero 在 定制板的 CC2640F128上工作的项目选择   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们仅提供基于 SDK 发行说明中支持的开发板的项目。
    我建议从 TI 开发板开始、开始工作、然后迁移到您的定制板。

    您能否提供失败项目的*一个*的构建日志并将其附加到此处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您发回了相同的图片。
    在上一个线程中、我请求了构建日志的文本版本。 请提供、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要在 SimpleLink Academy v1.11中构建 ProjectZero、您需要安装并使用 BLE Stack 2.2.1、而不是 BLE_SDK_2_02_02_25。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下三个项目之间的区别是什么
    为 Project Zero 选择一个选项,以便在定制板上的 CC2640F128上工作。

    1) 1) project_zero_app_cc2650em7id
    2) project_zero_app_cc2650launchxl
    3) 3) project_zero_app_cc2650stk

    此致、
    Jenny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们适用于不同的 TI 评估板。 我假设您可以使用 project_zero_app_cc2650launchxl 并为您的定制设计修改其电路板文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Yk Chen、

    我正在 将 project_zero_app_cc2650launchxl 用于定制板 、但在构建 ti 低于 时出错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有两篇不同的文章描述了类似的问题。 我对你的两篇文章感到困惑。 如果您构建未修改的 ProjectZero、它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为方便起见、抱歉
    首先、我尝试构建修改为 CC2640的项目0 CC2650并进行构建、但当时我使用的是 BLE 堆栈2.2.2

    然后、我尝试为 cc2650构建原始项目0、但未成功构建、针对 BLE 栈2.2.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不必使用 ProjectZero、我建议您在 BLE Stack v2.2.2中使用 simple_peripheral。 如果您要使用 ProjectZero、则必须坚持使用 BLE Stack v2.2.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要使用 ProjectZero、必须使用 BLE Stack v2.2.1。 是否可以在 Project Zero 上工作以在定制板上的 CC2640F128上工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这应该没问题。