请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 主题中讨论的其他部件:CC2650STK、 CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 OS windows 7和 launchpad SimpleLink 无线 MCU cc2640f128 with Code Composer Studio 版本: 8.1.0.00011 , BLE_SDK_2_02_25_setup,我使用了用于 omimax 的 TMS320-XDS100-V3+乳化剂, setup_simplelink_acade_01_11_00_0000
将下面的 项目选择用于 Project Zero 在 定制板上的 CC2640F128上工作 。
Project Zero 在 定制板的 CC2640F128上工作的项目选择