This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:CC26x0 SimpleLink™︎低功耗 Bluetooth®︎软件栈2.2.x 开发人员和#39;s 指南

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/717097/ccs-cc2650moda-cc26x0-simplelink-bluetooth-low-energy-software-stack-2-2-x-developer-s-guide

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件:CC2640CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

遵循"CC26x0 SimpleLinkTm低功耗 BluetoothRegistered软件栈2.2.x 开发人员指南"

获取此信息:

注意! 可以通过打开项目远程打开

有什么问题吗?

尝试更新(帮助检查更新-更新)可提供以下信息:

安装 CCS 真的很耗时、现在是 IAR 的替代方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、

    您尝试导入哪个示例? 您能否在文件资源管理器中转到该文件夹并向我展示 CCS 文件夹中的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。

    另一个注释:更新后无法打开 CCS、一旦系统完全挂起、PC 就会在16个内核上运行 Win7、具有64GB RAM 和快速 SSD。

    安装需要很长时间...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦丁

    感谢您的屏幕截图。 您是将.project 添加到"CCS"文件夹中、还是在下载时添加到该文件夹中? 该文件不应该在那里。 CCS 应将工程文件(.ccsproject)导入"app"文件夹、以便尝试读取父目录中的错误文件。 如果您删除了 ccs/.project、它应该会正确导入。

    我仅支持 CC26XX 器件、因此无法帮助您打开或安装 CCS;但是、我可以将此主题转移到 CCS 论坛、或者您可以在那里发布新主题? e2e.ti.com/.../81

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已按照《CC26x0 SimpleLinkTm低功耗 BluetoothRegistered软件栈2.2.x 开发人员指南》中的说明进行操作。

    请查看上面的图片、在那里您可以看到文件是如何导入的。 结果是所描述的问题...

    当前已重新安装 CCS 并重试、结果相同...

    版本:

    CCS 提供更新、但安装后它不仅会损坏 CCS 安装、还会损坏 Windows 会话。  

    此外:我们运行的是64位 Win7、但在运行多核时应该注意到这一点。

    您能否检查并按照指南中的说明(正如我所做的那样)将项目导入新的 CCS?  

    这也可能是 Microsoft 问题、但看起来更像 TI 问题

    已尝试重新安装 BLE 堆栈、结果相同...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、

    您可以尝试在 ti 目录中的新文件夹中重新安装 CCS、即 C:/ti/new_folder、并查看是否仍然存在 CCS 错误。 如果您在更新 CCS 时遇到问题、我们可以将您的帖子传输到 CCS 支持。

    本指南中的说明是正确的、但在创建工作区之前应先打开 CCS (切换步骤1和2)。 从我在图片中看到的内容中、您正在采取正确的步骤来导入项目。

    导入工程时遇到的错误来自.project/.cproject/.ccsproject 处于错误的位置。 从您发送给我的图片中、您的 simple_peripheral/ccs 文件夹中似乎有一个不属于的.project。 我已重新下载该 SDK 并确认文件不存在。 要解决此问题、请转到您的应用程序和堆栈文件夹、以确保两者都具有.project、.cproject 和.ccsproject。 如果它们都具有这些文件、则可以删除 simple_peripheral/CCS 文件夹中的该额外.project 文件。 然后、您应该能够正确导入项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    非常感谢 yuu、现在它可以正常工作、项目导入成功、可以很自豪地说、该文件通过之前的导入保留在那里、而不是复制到工作区。

    在堆栈文件夹中、它显示了针对"target Configs"的红色叉号、已更改为正确的器件和测试连接、工作、 但奇怪的是、CC2640F128.ccxml 没有从名称视图中更改、为什么导入后该文件用于不同的器件、导入之前是否错过了其他 stetting、或者?

    请参阅图像:

    以下是 trgetConfig 源:

    将尝试继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、

    与 CC2640配合使用的所有项目也将与 CC2650配合使用。 它可能只是使用同一个文件而不更改名称。 在随 SDK 一起发布的 BLE 软件开发指南中、CC2640和 CC2650这两个名称可互换使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:

    谢谢、最后让 IDE 正常工作、不得不说、许多缺失的链接、错误的解释弱帮助、缺失的示例。
    在我想我们将从竞争对手的 MCU 迁移到 TI MCU 之前,我认为最好保持我们的领先状态:)
    如果我们在这里有这样的问题,我们将改变管理,因为他们没有工作。

    瓦伦丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、

    感谢您的反馈、我希望我们能够帮助您提供更好的体验。 如果您有一份您认为需要改进的项目列表、我很乐意将其作为我们团队改进我们的配套资料和用户体验的额外反馈。 再次感谢您发帖、我们将继续与您在论坛上合作、解决您遇到的任何问题、帮助您快速上手。

    此致、
    Katie 码头
    LPRF SW 应用管理器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    实际上、包括 simplelink Academy 在内的大多数有关 CC2650的内容都无法100%清晰地工作、我们选择了 CC2650MODA、因为现有的带有 OAD 的经认证独立模块。 由于我们计划将其用作容纳客户应用程序的独立模块(而不是网络处理器)、因此我们希望它应该得到详细的记录和说明。 这就是我们购买可用评估工具的原因。 Booster Pack 、包括 MSP432、Launchpad 和多个其他产品(不同系列)。

    关于上述改进列表的第一点、应该清楚地显示如何将用户应用板 JTAG 连接到您的调试板、还应该清楚地显示 UART 连接、以便为您的客户节省时间。

    还有其他项目涉及 Project Zero、BDS、ets。 他们需要关注、但我相信其中许多人是由其他工程师推荐的。 您是否曾尝试在 CCS 8.1 (最新)版本下重命名项目(例如 Project Zero)-需要说明这是什么:)
    我认为需要明确指出的是、工程师必须使用专用堆栈和库、而不是编写以使用最新的代码、因为一旦他们肯定不能使用旧示例、就必须直接显示下载位置。

    我认为、要获得服务和特性、BDS 是一款很好的工具、可惜看起来不再受支持、对 TI 插件进行多项优化将会很好、但看到在1.07版之后 CC2650不再受支持、这看起来真的很奇怪。 除了 E2E 之外、没有发现任何通知。
    我个人认为它 是用热针缝合的。

    关于我们的进度、最终使 Project Zero 正常工作、并开始构建服务和特征。 BLE 堆栈看起来相当消耗内存、可能没有足够的内存空间来构建用户应用将解决 E2E 上的单独问题。 我们将在加载所有必需的服务后看到。 现在、它看起来是、

     

    希望应用程序适合、否则它只是时间上的松动、并会出现有关具有类似256K 闪存的版本的问题:

     

    我们可以根据合同帮助调整您的工作内容和分享体验(如果您感兴趣、您可以在 E2E 设置中使用我的电子邮件、可以随时通过邮件联系我)

    瓦伦丁