请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1352P 主题中讨论的其他器件:TMS320C5535、 CC2564、 CC1352P
大家好、你在干什么?
我在开发嵌入式系统方面非常陌生、希望您能为我提供帮助。 我一直在研究用于压缩音频以实现高质量音频传输的 DSP 算法。 我不知道您是否听说过 aptX、我开发了类似的东西、想要进行测试。
我的想法是在 TMS320C5535中运行我的算法、并将其连接到蓝牙模块、该模块将把编码的音频传输到手机、手机将运行我的算法的解码器部分(假设我知道如何在手机上对应用进行编程、 我不希望很快就能了解到这些内容)。 那么、我想知道要连接到 TMS320的蓝牙模块、也许可以连接到 CC2564模块评估板? 您是否知道任何与 TMS320兼容的蓝牙模块?
感谢你能抽出时间。 享受美好的一天、夜晚或夜晚:)