This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:通过 BLE 实现的无线音频

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535, CC2564, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/719633/launchxl-cc1352p-wireless-audio-via-ble

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:TMS320C5535CC2564CC1352P

大家好、你在干什么?

我在开发嵌入式系统方面非常陌生、希望您能为我提供帮助。 我一直在研究用于压缩音频以实现高质量音频传输的 DSP 算法。 我不知道您是否听说过 aptX、我开发了类似的东西、想要进行测试。

我的想法是在 TMS320C5535中运行我的算法、并将其连接到蓝牙模块、该模块将把编码的音频传输到手机、手机将运行我的算法的解码器部分(假设我知道如何在手机上对应用进行编程、 我不希望很快就能了解到这些内容)。 那么、我想知道要连接到 TMS320的蓝牙模块、也许可以连接到 CC2564模块评估板? 您是否知道任何与 TMS320兼容的蓝牙模块?

感谢你能抽出时间。 享受美好的一天、夜晚或夜晚:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC1352P 只能运行低功耗蓝牙。 我会将您的帖子移至正确的论坛(CC2564)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马里亚诺

    您是否正在考虑为此使用经典蓝牙(即 A2DP 配置文件)或 BLE (定制 BLE 服务)?

    如果使用 BLE、您可能会发现以下线程很有用。



    此致、
    Vihang