主题中讨论的其他器件: CC2564
您好!
我们将您的 A3DP 源代码演示与 CC2564C 配合使用。
连接到不支持 SCMS-T 的接收设备时遇到问题、例如 UEBoom 扬声器。 配对成功、但连接失败。
我们从 TI 日志中看到的是:
atLinkKeyRequest:0x88C626A0B0D4
在身份验证响应中找到并包含链接密钥
GAP_Authentication_Response 成功。
GAP_Event_Callback
对0x88C626A0B0D4进行身份验证状态:0
GAP_Event_Callback
设置0x88C626A0B0D4的 Encryption_Change_Result、状态:0x00、模式:启用。
etAUD_Signaling_Channel_Open_Indication
BD_ADDR:0x88C626A0B0D4
etAUD_Stream_Open_Confirmation
状态:3.
BD_ADDR:0x88C626A0B0D4
连接到0x88C626A0B0D4失败。
etAUD_Signaling_Channel_Close_Indication
BD_ADDR:0x88C626A0B0D4
断开连接原因:1.
是否知道 SCMS-T 为什么会出现问题? 以及如何配置 TI 以接受连接?
谢谢、