This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:如何连接到不支持 SCMS-T 的接收设备?

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/780953/cc2564c-how-to-connect-to-a-sink-device-with-no-scms-t-support

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我们将您的 A3DP 源代码演示与 CC2564C 配合使用。  

连接到不支持 SCMS-T 的接收设备时遇到问题、例如 UEBoom 扬声器。 配对成功、但连接失败。

请参阅随附的日志。

我们从 TI 日志中看到的是:

atLinkKeyRequest:0x88C626A0B0D4  
在身份验证响应中找到并包含链接密钥  
GAP_Authentication_Response 成功。  
GAP_Event_Callback  

对0x88C626A0B0D4进行身份验证状态:0  
GAP_Event_Callback  

设置0x88C626A0B0D4的 Encryption_Change_Result、状态:0x00、模式:启用。  

etAUD_Signaling_Channel_Open_Indication  
BD_ADDR:0x88C626A0B0D4  

etAUD_Stream_Open_Confirmation  
状态:3.  
BD_ADDR:0x88C626A0B0D4  
连接到0x88C626A0B0D4失败。  

etAUD_Signaling_Channel_Close_Indication  
BD_ADDR:0x88C626A0B0D4  
断开连接原因:1.

是否知道  SCMS-T 为什么会出现问题? 以及如何配置 TI 以接受连接?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种主机器件? 可以、请附上上述日志。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 STM micro。

    是的、我可以附加它们、但首先我必须对它们进行编辑、因为我无法显示我们产品的定制内容。 我想我有来自 Debug 引脚的日志、我将首先查找这些日志并将其发布。

    在平均时间内、我们能够将 UEBoom 扬声器连接到其他源设备(Android 和 iOS 电话)、只要这些设备的 Get 功能响应中包含 SCMS-T 功能、TI 就可以连接到其他接收设备。

    对于 TI 如何处理能力响应有任何建议?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎无法使用 Logger 工具附加从 CC2564C 调试引脚获取的日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有方法可以从 Logger 工具向您发送日志?  这些数据不包含任何专有数据、因此我可以发送这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试从 Ellysis 发布空气跟踪、但它不是受支持的文件类型。 因此附加文件失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 Ellysis 监听器日志在共享框文件夹中发布。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我刚才上传了另一个文件、这是 CC2564调试引脚的输出。 我从 TI 的记录器工具获得了它。

    非常感谢您的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制器对配置文件/ACL 数据传输是透明的。 因此、日志对主机/配置文件启动的断开连接没有太多的说明。 您能否将我指向日志点、这使您认为断开连接是由于对等设备缺少 SCMS 支持?
    我查看了堆栈代码和监听器日志、找不到它可以返回此错误的位置。 例如、Bluetopia 栈和示例应用默认值应支持非 SCMS 器件。 您是否为 SCMS 支持专门配置了音频通道?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我没有对 TI-STM 方面的 SCMS 做任何特别的事情、我正在使用音频通道配置、因为它在 A3DP 演示示示示示示例应用中。

    我在成功连接和失败连接之间看到的唯一区别是 SCMS 支持。

    唯一一个不支持 SCMS 的扬声器是一个无法连接的扬声器、因此我觉得问题是内容保护功能。

    您可以在监听器文件中看到、AVDTP 获取功能显示的是不支持 SCMS-T 的远程灌电流、我们尝试过的任何其他远程灌电流显示的是 SCMS-T 通告。

    那么、如果这不是问题、您在日志中看到的是否有其他问题会导致 TI 与该特定器件进行配对、但与该器件的连接失败?

    非常感谢您的见解、

    谢谢、

    ELISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到.. 我想、可以尝试使用 Bluetopia SDK 中的 A3dp sink 演示、看看它是否还会公布"内容保护"功能。 您是否有能力尝试此测试?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    遗憾的是、我们拥有的唯一演示硬件用于通过 A3DP 源代码演示对射频进行故障排除/调试。

    是否可以从 a3dp 接收器演示代码中找出这一点?

    有什么建议要去哪里?

    这些演示将成功连接、因此如果灌电流演示未广播 SCMS-T、我需要在拉电流端执行什么操作、以便 TI 也可以连接到我们遇到问题的扬声器?

    感谢您的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我尝试一下我的设置(在3dp 灌电流模式下为 MSP432+CC2564)、然后返回给您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了几个不同的头套(索尼、sensa)、没有发现任何问题(虽然他们似乎都支持"安全内容")。 是否可以运送您遇到问题的头部床套? 以便我们可以在实验室中尝试吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    未通告 SCMS-T 支持的耳机是 UltimateEars 提供的 UEMBoom 扬声器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们应该使用什么地址来发送扬声器?
    注意 Hari Nagalla?
    是否有特定的团队/组/部门?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向 FAE / Lauren 查询收货地址

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢! 扬声器已发货。 请确认您何时获得该信息。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有了扬声器... 尝试一下、然后返回。。。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了让您知道、我们会看到您发现的问题。 由于某些人员的迁移时间、找到解决方案需要更长时间。 下周早些时候还会再来的

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ELISA、

    您是否仍然对此有疑问? 如果是、我可以向 Hari 咨询以获取更新。  

    此致、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我刚刚收到一个更新、其中包含一些文件、并对测试进行了更改。 我的目标是立即试用。 我会尽快回复。

    非常感谢、

    ELISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hari 为解决此问题提供的帮助、我们确认现在可以连接到 UEBoom 扬声器。

    因此、

    ELISA