This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541闪存

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/787252/cc2541-cc2541-flash

器件型号:CC2541

你(们)好,先生

发现启用了 cc2541蓝牙的系统为用户提供的可用闪存空间很小、但实际的 CC2541闪存空间仍然很大。 现在、我想使用未使用的闪存空间。 有办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说"实际的 CC2541闪存空间仍然很大"时、您的意思是什么? 您能否详细说明您使用的 BLE 堆栈版本和示例、以及如何检查闪存使用情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BLE 堆栈是 cc254x-1.4.2.2使用 演示过程是 SimpleBLEPeripheral; 下面的屏幕截图是空间使用;请 帮助 检查 ,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用该空间意味着什么?

    是否要存储从程序收集的数据? 是、请查看此主题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/276601/966008

    如果您不需要片上 OAD 功能、您可以自由使用标准配置、该配置将使用允许您使用完整闪存的链接器文件。